This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:TAS2X63EVM 3.3V 电源

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1231300/tas2x63evm-tas2x63evm-3-3-v-supply

器件型号:TAS2X63EVM

大家好、

在连接 J6和 J7跳线的情况下、意外地以大于5.5V 的电压为 Vin 供电。 显然、这已损坏板载放大器 IC。 不过、 移除 U1 IC 后、在3.3V 电源轨中观察到的短路不会被视为将 Vin 转换为3.3V 范围且最大电压为36V 的 LDO IC 输入。3.3V 电源轨是否存在其他短路的可能性?

J27和 J28已连接到内部 USB。

请提供您对相同内容的看法。

此致、

Rekha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha:  

    我同意您的看法、即 LDO 不应因施加低于36V 的输入电压而损坏。 但是、放大器的损坏模式是未知的。 例如、VBAT 和 VDD 之间的内部短路可能会损坏 VDD 的1.8V LDO。  

    您可以通过在电路板上找到热源来搜索短路情况。 热像仪或其他方法测量温度。  

    最简单的选择可能是购买另一个 EVM。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    对于 VDD、1.8V LDO 没有损坏的迹象、并且在隔离 IC 后也存在短路。 U1的 VBAT 引脚附近只有一条烧毁的布线。

    Br、

    Rekha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha:  

    电路板好像已损坏、无法再使用、您需要购买另一电路板进行评估。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我们订购了新的 EVK。 将测试 ppc3文件并保持发布状态。 关于在另一个线程中提出的另一个扬声器的 ppc3文件、将验证现有文件、然后根据 SPL 测量结果继续处理。

    Br、

    Rekha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha:

    感谢您的更新。 我将针对该问题关闭该主题。 请继续更新另一个主题。

    谢谢!
    Jeff McPherson