请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6422-Q1 大家好、TI 支持团队
我正在使用 TAS6422-Q1进行查看。
在这种情况下、即使 FAULT 引脚从高电平变为低电平、也存在 PWM 输出和音频输出。
数据表中对其进行了如下描述、但仅当 FAULT 引脚变为低电平并且 I2C 寄存器发生更改时、保护功能是否有效?

在保护操作期间、PWM 波形通过输出引脚输出是否正确?
此外、是否可以打开/关闭 PWM?
谢谢。
此致、
MJ