This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:询问有关 FAULT 引脚的保护操作

Guru**** 1091470 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233049/tas6422-q1-inquiry-about-protection-operation-related-to-fault-pin

器件型号:TAS6422-Q1

大家好、TI 支持团队

我正在使用 TAS6422-Q1进行查看。

在这种情况下、即使 FAULT 引脚从高电平变为低电平、也存在 PWM 输出和音频输出。

数据表中对其进行了如下描述、但仅当 FAULT 引脚变为低电平并且 I2C 寄存器发生更改时、保护功能是否有效?

在保护操作期间、PWM 波形通过输出引脚输出是否正确?

此外、是否可以打开/关闭 PWM?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如果 FAULT 引脚为低电平、输出将进入高阻态、并且 PWM 和音频将不存在。

    保护会导致 FAULT 引脚变为低电平。  同时、故障被写入适当的故障寄存器。

    在保护期间、PWM 将不存在。

    可以通过写入寄存器0x04来关闭 PWM、以将其置于高阻态模式。

    此致、
    Gregg Scott