This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:输出强度突然减弱

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1232570/tpa3116d2-the-output-strength-suddenly-weakens

器件型号:TPA3116D2

大家好、

1.原理图如下、其中 R9、R18更改为75kΩ Ω、R10、R19更改为47kΩ Ω、这意味着增益从26dB 更改为36dB。

2.布局如下:
3、电源使用 DC24V/5A
当声音达到最大值时、运行一段时间后会出现以下问题:
a:一个产品达到最大容量后、几分钟后、TPA3116D2一个输出的两个输出变得不那么强。 使用万用表 AC 测量喇叭两端的电压,正常工作喇叭两端约为6V,低强度喇叭两端仅为3V 左右。 另外、TPA3116D2输出会变得低电平、并在电源被切断后保持低电平。 正常输出 TPA3116D2上的散热器温度约为120°C、下部 TPA3116D2上的散热器温度约为80°C
b:一个产品、工作一段时间(约10分钟)、两个 TPA3116D2 IC 输出交替变低或变高。  
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry。

    解决您的问题。

    1.当该问题发生时、FAULT 引脚是否会变为低电平?

    2.问题发生时能否收集波形? 输入/输出/故障引脚/PWM (在电感器之前)

    最好同时收集正常和异常情况。

    3.您一侧是否有我们的 EVM 板? 您能否在我们的 EVM 上重现此问题、这可以帮助我们快速找到根本原因。

    Br.

    魏秋。