This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:需要的信息

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1231764/tas6584-q1-information-needed

器件型号:TAS6584-Q1

团队、您好!

代表我的客户发布:

1.它可以配置为在24-36V 等较高电压范围内以足够的功率(例如、为4欧姆负载提供75W x 4)驱动四个 BTL 输出通道?  我们能否验证这些规格?
2.什么是24V 等更高电压轨的静态消耗?
3.我们可以获取 EVM 板的原理图、BOM、布局文件吗

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    1.是的,您可以参考 图6-13。 数据表中的输出功率与电源电压间的关系。

    2.请参阅 图6-32和 图6-33 PVDD/VBAT 空闲电流与电压的关系。

    3.请发送电子邮件给我们,我们可以分享给您。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    你好。 请查看我的客户的回复:

    我刚刚收到了安全链接、并下载 TAS6584的数据表和 EVM 设计文件。 很遗憾、EVM 的设计文件不是我要的文件。 虽然光绘文件、PDF 文件和 BOM Excel 文件很有帮助、但我要求提供项目、原理图和 PCB 的 Altium 源文件。 它们是原生 Altium 文件、而不仅仅是 pdf 和 gerbers。 我已询问并收到您制作的其他 EVM 的这些文件。

    另外、我希望确保自己了解将此部件用于应用的最佳方法。 我们打算将其用于电源电压范围为9V 至30V 直流的各种应用、其中最常见的用途是24V 直流。 数据表似乎表明您可以将 VBAT 连接到 PVDD、该电压下的总空闲电流约为20mA (PVdd)+ 80mA (VBAT)= 100mA。 是这样吗? 此外、我们的 PVDD/VABT 会一同出现、且3.3V 逻辑电压可能会在断电后不久出现并出现相反的情况。 有任何相关问题吗? 最后、我可以在哪里以及如何为该器件购买 EVM 板?

    我想在上一篇文章中添加以下内容:论坛中的某人在 Vbat 连接到 PVdd 时在睡眠模式下具有高功耗、并且在将 VBAT 连接到较低电压时功耗显著降低。 我想不必为 VBAT 引入单独的稳压器(因为我的输入功率范围电压很宽)。 请提供您的建议。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan

      我将通过电子邮件向您发送 EVM 项目 要申请 EVM、请发送电子邮件至我们的营销团队 John (j-satterla@ti.com)。  

      将 PVDD 和 VBAT 连接在一起会产生更大的功率损耗、因此需要处理功率损耗。  

    该电压下的总空闲电流将约为20mA (PVdd)+ 80mA (VBAT)= 100mA 总电流。 [/报价]

    数据表显示在480KHz PWM 或14.4V 以下时为120mA。

    [报价 userid="392209" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1231764/tas6584-q1-information-needed/4655825 #4655825"]逻辑电路的3.3V 可能会在断电时出现相反的情况后不久出现。 是否有任何问题?

    最重要的是在任何电源压降之前下 STBY 引脚、原因如下所示: