Other Parts Discussed in Thread: TAS2505
尊敬的论坛:
我正在使用具有3.3V IO 的 I2S 从模式下的 TAS2505、它运行良好。 我以512kHz 的频率运行 BCLK、以4.096MHz 的频率运行 MCLK。 BCLK 的上升沿如下面的示波器布线中所示。

MCLK、WCLK 和 DIN 输入转换看起来都与此类似。 我很高兴地说、信号看起来非常干净、并且对于设置和保持时间有足够的裕度。 但是、如图所示、从30%到70%的上升时间为4.4ns。 下降时间也为4.4ns。 遗憾的是、这并不是严格符合数据表的要求、数据表在第6.7节中指定了最大上升和下降时间4ns。
我是否可能会因为我的信号太慢而在我的应用中出现某种类型的故障?
感谢你的帮助。
此致、
加文。