This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:当音量增加75%以上时、TAS5825M 将静音

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233205/tas5825m-when-increase-volume-over-75-tas5825m-will-mute

器件型号:TAS5825M

尊敬的先生

我的 TAS5825M 应用是 2.0 (立体声 BTL)系统、当音量低于75%时可以正常播放、超过75%时将静音。

我测量 GPIO 1 (静音) 正常播放时电压为1.5V、异常为0.15V、我认为 GPIO 功能不正确

如何检查和设置 GPIO 功能?

下面是我从 PPC3构建的.h 文件以供参考。

e2e.ti.com/.../5857._2D00_3db_5F00_128.h

谢谢你。

骑士。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,骑士

    能否与我分享更多信息以帮助进行调试?

    1.什么是 pvdd ,负载电阻,额定功率的扬声器.

    2.如果可能的话,您能给我们分享一下原理图吗?

    3.您可以检查以下寄存器以确认器件状态和错误报告

    W 98 00 00 00

    W 98 7f 00

    R 98 68 01.

    R 98 70 04.

    98是您的设备的地址,如果客户使用其他地址,您可以更改它。

    68和70、71、72、73是我们要读取的寄存器。

    太棒了

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse

    我们的应用设计作为附件供您参考。

    在我们的软件工程师支持之后、器件状态和错误报告将为您提供。

    谢谢你。

    骑士。

    e2e.ti.com/.../TI-Smart-AMP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse

    68:03
    70:00
    71: 00
    72:00
    73:00

    谢谢你。

    骑士。