This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M 通过芯片保护引起过压、欠压、过热

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1232752/tas5751m-over-voltage-under-voltage-over-temperature-caused-by-the-chip-protection

大家好、我正在使用 TAS5751MDCAR、电路板的设计和布局基本上按照 EVM 板进行、音频信号输出是正常的。 但是、 在使用过程中会有一些问题。 设置信号

当调整 EQ 的频率和增益时、AP 仪器的分析是正确的、但当我用软件快速拖动 EQ 控件后、很容易就会看到芯片处于受保护状态。 一旦芯片进入保护状态、就尝试对芯片再供电、芯片的保护状态仍然不能提升。 读取时、错误状态寄存器的值一直为0x02。
我们监测 PVDD 电压是正常的、芯片温度很低、所以猜测不是因为芯片保护引起的过压、欠压、过热。 替换完芯片后板的音频输出正常

我们需要要求回答以下问题:
1、快速调整 EQ 后,芯片进入原因保护。
2、芯片进入保护状态,重启器件不能在芯片保护状态内提升。

这是我们的 PCB 原理图、请帮助分析它是否合理。
非常感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、lei

    你的英语太模糊了,你能和我分享一下吗?

    您是说 芯片可能损坏、甚至导致复位、除了替换芯片之外、也无法帮助芯片恢复正常?

    您是否 已确认芯片是否损坏?

    太棒了

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tas5751m_2D00_test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们认为芯片还没有烧坏、i2c 通信是正常的、PWM 电平计的读数是正常的。μ C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误状态寄存器的值 一直为0x02。 我们猜在芯片受保护后、音频输出在芯片内部是关闭的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决。 调制限值寄存器的值未正确设置