This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:各种可靠性问题!

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221787/tpa3112d1-various-issues-with-reliability

器件型号:TPA3112D1

我已使用 TPA3112D1大约5个月、而且在使用此 IC 时遇到了许多问题:

  • 延迟导通
    • 某些电路板在加电后,当!SD 引脚被拉至高电平时,在放大器(10-60秒之间的任何位置)上都不会看到任何输出。 不管我是按住将放大器从关断状态下拉出来的按钮、还是切换它、延迟会一直持续到一段时间后才会发生。 在放大器最终开始正常运行后、不再有延迟。 在这些场景中、我将焊接的引线焊接到所有相关节点、以确认 INP 上存在输入信号、!SD 引脚变为高电平(~17V)、存在电源等 当器件长时间(数十分钟)与电源断开连接时、可以重复此延迟。 但是、如果电源(相对)快速地重新连接、则不存在延迟。
  • 上电故障
    • 某些电路板在组装完成后、在首次加电时显示了故障指示灯。 在内部使用模版/焊锡膏完成组装、手动放置元件、并使用回流炉进行组装。 我无法找到此 IC 的回流焊曲线(我的电流曲线在240ºC μ A 时达到大约10秒)。 通常、在观察到这种情况时、我曾使用热板/气风枪移除 IC、并将其替换为一个新 IC、最终可以正常工作。
  • 其他随机问题
    • 多次观察到故障灯昏暗、但器件仍正常运行。 最终、昏暗的故障灯最终会完全点亮并且放大器不再工作。
    • 一个电路板经过两次组装和测试、没有任何问题、只会随机发生故障(故障指示灯亮起)、并且在更换放大器之前绝不会再次工作。

附件是放大器子系统的原理图(主要取自 EVM 原理图)、VCC = 18V、输入(AMP_IN)是一个正弦波(40-80Hz)、最大 Vpk-pk 为~5.5V。 在 R22和 RJ13未填充的情况下、截止频率设置为~24Hz、因此 GAIN1和 GAIN0设置分别为1和0。 "静音"电路未填充 RJ15、因此当 AMP_MUTE 被拉至接地值时、AMP_SD 被拉高、从而使放大器退出关断模式*。 R26未组装、R7被一个0Ω Ω 跳线替代、使得 PLIMIT 短接至 GVDD、从而可实现最大功率级。 此8Ω 器用于驱动 μ V/25W 传感器。 请忽略 SPDT 开关。

考虑到如何制造大多数电路板而不会出现问题、我假设这些误差在某种程度上与构建相关、但我想再次进行检查、确保我没有遗漏原理图上的内容。 在我放弃尝试使用该 IC 之前、如果提供一些指导来确保该 IC 的可靠性能、我将不胜感激。

*我知道我缺少 PVCC 和!SD /!之间的100k 串联电阻,但我不清楚这个电阻有多重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于延迟时间问题、您是否在上电和 SD 引脚处于高电平时监控 PWM 信号? 如果 PWM 信号正常、则表示器件工作正常。

    发生故障时、 该器件是否输出高功率? 我们应该确认故障类型、即过流、OT 或直流故障。

    原理图看起来没有问题。  

    您可以首先移除磁珠、并检查 PWM 信号、首先检查输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有监测 PWM 信号、这是否只能在输出引脚 OUTN/P 上找到? 如果 PWM 信号正常、我在8Ω Ω 负载下不会看到什么?

    当您询问器件输出是大功率时、这意味着什么? 在故障情况下、我在输出端没有看到交流信号、但没有检查直流电压。

    关于故障类型、我如何确定它是哪一种? 只有当!SD 引脚变为高电平时,输入端才会出现交流信号。

    此 IC 是否有我未能找到的建议回流焊曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、检查 OUT_P/N 引脚上的 PWM。  

    无交流信号并不意味着 AMP 无法正常工作,您应检查 AMP 是否仍在切换。

    预测检查流程:

    1.检查硬件,包括电源,控制针脚。

    2.检查 PWM 信号。

    3.如果出现上电故障,请检查输出电流以确认 OC 故障。 检查音频输入直流电容器以确认直流故障。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现最新的放大器故障包含以下问题

    • AVCC 不存在
    • 他似乎是一个很好的男人
    • 发现引脚14内部对地短路

    在发生这种情况之前、该 IC 已经正常运行了几周。

    发生此故障的可能原因是什么? 这是(在两个不同的电路板上)第二次将引脚14短路导致 R24开路。

    放大器和 R24已更换、从而恢复了电路的功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    R24电阻器的功耗?AVCC 引脚电源电流几乎高达10mA。 因此、如果功率耗散电阻太低、则会导致电阻烧毁。

    另外一点、引脚14上应该有100k Ω 电阻、请参考 图17。 具有 BTL 输出的单声道 D 类放大器

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、R24的额定功率为0.25W。 我们昨天才意识到缺少引脚14上的100kΩ Ω、这可以解释我们的一些问题、包括为什么当电源电压从12变为18V 时故障率急剧增加。

    您是否知道 TPA3112D1PWPR 和 TPA3112D1PWP 之间的区别 ? 我在数据表中找不到有关它的任何信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      TPA3112D1PWPR 和 TPA3112D1PWP 没有差异 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是,他们之间有一个价格差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我很抱歉,应该向市场化团队确认这一点。