This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821EVM:SDATA 输出问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1231154/pcm1821evm-sdata-output-issue

器件型号:PCM1821EVM
主题中讨论的其他器件:PCM1820

大家好、

我的客户正在评估 PCM1820/21 EVM 板。 它们的 SDATA 输出仅为1V。

设置如下所示。

FMT:L (I2S 模式)

MSZ:L

MD1:L

MD0:L

MCLK=12MHz

BCLK=3MHz

FSYNC=48kHz

你知道发生了什么事吗?

谢谢。

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    今天是 TI 美国的假日。 我们的团队将在星期二与您联系。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能在上述案例中提供支持吗?

    谢谢。

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!  

    客户能否测量馈入 IOVDD 引脚的电压? 该引脚应提供1.8V 或3.3V 的直流电压。 如果情况并非如此、请建议您的客户向该引脚提供建议的电压。 IOVDD 电源在数据表的第7.3节中提及。

    如果此问题仍然存在、请随时请求更多支持。

    此致、  

    Ore.