This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:miniDSP AEC/反馈抑制

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233187/tlv320aic3254-minidsp-aec-feedback-suppression

器件型号:TLV320AIC3254

在 GDE 中找不到适合该模式的模块。 此处有一个主题建议可以在 AIC3262中实现 AEC、但在我选择 AIC3262框架时无法在 GDE 中找到该模块。  

在  使用 GDE/miniDSP 实现麦克风反馈抑制/AEC -最好使用 AIC3254的可能解决方案方面、您有何建议? 还有一个微控制器可以协助创建正确的陷波滤波器。 棘手的部分是找到反馈频率。  

我希望您能为我提供一些建议。 可能使用多个双二阶带通滤波器的频谱分析仪模块?  

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 AEC 组件耗尽了此类应用的 miniDSP 存储器资源、因此将其移除。

    建议使用外部 DSP。