This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:(与直流噼啪噪声有关)询问静音设置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C, PCM2706C, PCM2705C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233144/pcm2706c-dc-pop-noise-related-inquire-about-mute-setting

器件型号:PCM2706C
主题中讨论的其他器件: PCM2705C、PCM2704C

大家好、TI 支持团队

该客户公司正在通过应用 PCM2706C 产品来审查开发情况。

在回顾的过程中、会有噼啪声、以便我们查询以下内容。

PCM2706C 的音频输出使用模拟输出、不使用 I2S。

我需要将音频输出设置为默认静音、并在电源稳定后释放静音。

是否可以设置上述功能?

在数据表中、似乎有一个如下所示的静音寄存器地址。

如何设置默认静音并将其设计为不输出噼啪噪声?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、

    感谢您与我们联系。 在电源稳定前使输出静音是防止弹出的好策略。  

    PCM27xx 系列具有硬件 (PCM2704C/6C)和软件型号 (PCM2705C/7C)。 对于 PCM2706C、可以 使用芯片上的 HID0引脚(引脚22)来控制静音功能。 这可以在中通过外部控制器的 GPIO 引脚保持静音状态、直到电源稳定。  

    此致!
    Andrew