This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:在软件模式下未使用的终端配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233559/pcm4104-unused-terminal-configuration-in-software-mode

器件型号:PCM4104

各位专家、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答一下吗?
[问题]
1.在软件模式下、 FS1、FS0、FMT2、FMT1、 FMT0、DEM1、DEM0端子可以保持断开、我的理解是否正确?
2.关于软静音功能,有两种方式:静音(引脚10)端子控制和控制寄存器5控制。 哪种软静音控制方式具有优先级? 虽然 PCM4104通过控制寄存器5静音、但意外地控制静音引脚(10引脚)、PCM4104将如何运行?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原好、是的、 在 SW 模式下、数字输入可以保持打开状态。  

    关于 MUTE 引脚、数据表指出:"静音输入(引脚10)可在独立模式或软件模式下用于同时使四个输出通道静音。" 因此、即使在软件中、"Mute"引脚也会将其覆盖更多。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    让我确认一下静音功能。

    -如果 MUTE 引脚(引脚10)为低电平(禁用软静音)、可通过控制寄存器5启用/禁用软件静音。
    -如果 MUTE 引脚(引脚10)为高电平(启用软静音)、则无法通过控制寄存器5启用/禁用软件静音。

    我的理解是否正确?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的藤原生:

    是的、正确。 如果 MUTE 引脚为高电平、则软件静音在 MUTE 引脚为低电平之前不会生效。

    此致、
    Jeff McPherson