This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111EVM-K:评估板可以使用哪些扬声器和麦克风

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233746/tlv320aic3111evm-k-what-speaker-and-microphones-can-be-used-with-the-eval-board

器件型号:TLV320AIC3111EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3111

大家好、我们使用了 TLV320AIC3111 EVM 板、设计出的最佳扬声器和麦克风可在评估板上用作外部组件、并测试编解码器的 AGC 功能。  

摘自数据表:

  1. 耳机必须为16欧姆60mW 或32欧姆20mW。
  2. 扬声器设计为立体声8欧姆差分、大约790mW 至1.29W (每通道基本400mW)
  3. 麦克风有什么用?  

这些细节是否足以过滤扬声器和耳机?  

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh:

    感谢您与我们联系。  

    #1. 和2. 是正确的。

    至于#3、AIC3111既可用于数字麦克风、也可用于模拟麦克风。

    从编解码器的角度选择麦克风时、需要考虑的主要规格是:

    • 输入信号电平(AIC3111的满量程为0.707)-使用数字麦克风则无关。
    • 输入阻抗(为了获得最佳性能、可使麦克风值与 页1/寄存器48和49中提供的选项之一接近)、  
    • 需要哪种类型的 MICBIAS 选项(请参阅 5.5.1 MICBIAS 和麦克风前置放大器中提供的选项)

    我希望这对您有所帮助、如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好、感谢您的答复。  

    1.对于麦克风的输入阻抗、请对评估板进行哪些设置? (我的意思是在 PCB 上不是寄存器组)

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    输入阻抗应为麦克风盒本身的阻抗(在制造商的数据表中列出)。 因此、EVM 没有输入电阻器、用户可以决定如何在 页1/寄存器48和49中设置前馈电阻、以最适合麦克风。

    但是、这是可选的、 该应用程序将使用默认寄存器 设置。   

    此致!
    Andrew