This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:最大输出功率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1234683/tas2563-the-maximum-output-power

器件型号:TAS2563

客户使用1节电池为 TAS2563供电。

客户想知道电池电压何时降至3V、什么是最大功率和 THD+N 性能。

我们是否有任何相关的测试数据/报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    数据表可让我们了解您的场景。 您可以看到 Pout 大约为5W、然后达到1% THD+N 我们在实验中对该值进行了测试、以确认并接近该值。



    希望这对您有所帮助。

    此致!
    Andrew