This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:SDOUT

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS5828MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1232949/tas5828m-sdout

器件型号:TAS5828M

您好!

SDOUT 是 TAS5828M 的一项功能、我们将用于低音炮输出。

可以将其配置为 SPDIF 格式吗?
在我们对输入采样率使用 AutoDetect 的情况下、如何使用 SDOUT 功能?
我来解释一下:我们的 I2S 输入为192kHz。 内部 DSP 以96kHz 的频率运行并自动检测、以运行内部 SRC。 如果我们在 DSP 处理后输出 SDOUT、那么它将在96kHz 速率下处于 SRC、不匹配 I2S 外部速率。
如何使用它?
对于 SPDIF 可以使用、但如果 SDOUT 是 I2S、这可能是问题…

此致、

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    1.不能配置为 SPDIF 格式。

    关于您的其他问题、我将在 TAS5828MEVM 中进行测试、并在测试后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donny、

    您是否成功完成了测试?

    此致、

    Robert Charbine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    SCLK 作为放大器的内部时钟。

    SDOUT 的频率为192kHz、与 I2S 相同。

    DSP 以96kHz 的频率运行意味着 DSP 处理频率为96k。 DSP 处理频率和 I2S/SDOUT 是独立的。

    如果您还有问题、请告诉我。