https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1227982/tas6424m-q1-pbtl-mode
器件型号:TAS6424M-Q1主题中讨论的其他器件: TAS6424、 TAS6424E
我们正在考虑在 PBTL 模式下使用具有1欧姆负载的 TAS6424M-Q1。
请参阅"图82"。 TAS6424M-Q1典型双通道 PBTL 应用原理图"。
由于负载为1欧姆、放大器的输出电流将高于4欧姆。
其中一个问题是、由于规格的变化、例如 PBTL 模式下使用的输出线圈的电感值和 DCR 值、同一通道的两个输出端子上的电流平衡可能不相等。
示例:OUT_1P (引脚34)和 OUT_1M (引脚32)之间以及 OUT_2P (引脚40)和 OUT_2M (引脚38)之间的关系
在这种情况下、TAS6424M-Q1是否存在电流不平衡问题?
或者它是否必须保持中等电流平衡以保持稳定的运行和电气特性?
我们想获取一些建议。
通常、对于常规 BTL、我们使用2合1输出线圈并将其设计为推挽式操作、以更大限度地减少变化。
我们非常感谢您提供宝贵意见。