This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:版本?

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233764/tpa6304-q1-version

器件型号:TPA6304-Q1

团队成员:

TPA6304-Q1具有两个版本的芯片。

1. OA 上的芯片内部寄存器的规范中没有版本号为0x21和0x00的相关规范

这两个版本之间的具体差异是什么。

2.在小规模生产过程中,有些汽车出现了无声音或声音增加的问题,这可能与上述版本有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kevin

      您能具体说明一下0x21和0x00吗? 您在哪里可以找到这些数字? 出现的只有 TPA6304的一个版本、让我们来弄清楚具体情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片的内部寄存器有一个版本识别寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、开尔文

      它应该为0x21、如数据表中所述。 您旁边有器件、该位读取为0x00?