This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650EVM:3个 INA1650由一个信号馈送

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA134, INA1650, DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233973/ina1650evm-3-ina1650s-fed-from-one-signal

器件型号:INA1650EVM
主题中讨论的其他器件:INA1650DRV134、INA134


您好!

我对于将 INA1650用作差分线路驱动器有几个问题(根据数据表中的图62):

1) 1)我需要3个独立的输出、因此输入信号(来自20k POT 的输出)将驱动(3) INA1650 IC。  
a. 电位器看到的输入阻抗是多少?  250k/3 = 83.3k?
B. 您认为这足以让20k 锅驱动吗?

2) 2)您是否建议为每个 INA1650的引脚2串联一个电阻器?  如果是、有什么价值?

3)输出将连接到3引脚 XLR 插孔。 如果使用 XLR 到 RCA 适配器 (将引脚1和3短接)将差分输出转换为单端输出、INA1650是否可以接受此操作? DRV134数据表显示如何 通过将 OUT-短接至 AGND 来将差分输出转换为单端输出、但我不确定 INA1650的情况是否就是这种情况)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinnie。  

    83.3k Ω 的输入阻抗仍然是相当高的输入阻抗。 对于大多数应用程序、我认为这不是问题。 这在很大程度上取决于驱动输入级的传感器。 20千欧电位器是由什么进行馈送? 驱动前端的传感器是否具有很高的源阻抗? 主要的一点是确保您没有过多地加载传感器。  

    输入引脚上的绝对最大电压和电流如下所示。 超过这些值的应力可能会对器件造成永久损坏。 只要不违反这些条件、器件就可以正常工作。 电源输入端的 TVS 二极管等故障保护也有助于在这些事件期间钳制输入电压。 为板上的 TVS 二极管设置一组"请勿安装"焊盘、以防您发现需要添加这些焊盘。  

    我先看一下与 DRV 相关的应用、然后再给您回复。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    INA134可能驱动20k 电位器、20k 电位器的输出将馈送(3) INA1650的 IN+引脚。  

    请在您查看后、告知我上面的问题2和3。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinnie。  

    DRV134 是一种具有50欧姆串联输出电阻的不同架构、当接地时可防止放大器短路。 INA1650输出没有此电阻、因此如果像 DRV 应用那样配置、输出会对地短路、因此不建议这样做。  

    INA134是2k 负载时指定的。 电位器是 INA134将看到的主负载。 即使它与83.3k 欧姆输入电阻并联、INA134看到的总电阻大约为16.1k、远高于指定的2k 负载电阻。 我认为这不是问题。 对于低于2k 欧姆的较重负载、INA134将必须驱动更多电流。 它的规格如输出电压与输出电流间的关系图中所示。 INA 必须向其负载提供的电流越大、最终达到短路电流限值的输出电压下降越多。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我计划为 INA1650使用100欧姆输出电阻。  因此、如果 XLR 引脚1和3连接到 GND、INA1650的输出将需要驱动一个100欧姆的电阻器(如果输出电压变得过高、短路电流限制可能会发挥作用)。  希望这没问题。

    再次感谢!