This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:外部复位

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233642/pcm1690-external-reset

器件型号:PCM1690

您好!

PCM1690的数据表在部分中进行了说明 7.3.5复位操作 、"图24显示了一个时序图...如果在 SCKI、BCK、和 LRCK 之间的同步情况下 RST 从高电平变为低电平、则内部复位被置为有效、..." 当这些音频时钟未同步时、如果 RST 从高电平变为低电平该怎么办? 在这种情况下、内部复位不会生效吗? 我想在没有提供任何音频时钟时确认内部复位是否生效。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Shinichi ,

    是的、如果外部复位切换为高电平到低电平(发送 复位或初 始化请求)但 CLKS 不正确、则不触发内部初始化和复位。 一旦 CLKS 同步并准备就绪、在3846 SCLK 之后、将发生复位-(假设在此之前外部复位已经恢复到高电平。 如果外部复位仍然为低电平,它将一直等待直到变为高电平 ,然后在3846 clk 后,DAC 再次启动。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash,

    ……但 CLKS 不正确...

    您能详细说明一下吗? 恐怕我无法想象"正确"到底意味着什么。 是否就是所有 SCKI、BCK 和 LRCK 时钟同步的状态? 或者、如果只提供了 SCKI 时钟是可以的吗?

    我想知道的是、"在 RST 信号置位后、SCKI、BCK 和 LRCK 时钟需要保持同步多长时间?" 我无法从数据表中弄清它。

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 SCKI、BCK 和 LRCK 之间的同步情况下外部 RST 从高电平变为低电平(我将其称为 时钟正确 )、内部复位将 立即生效、因此所有寄存器和存储器都将复位。 一旦 RST 切换回高电平、在 3846 x SCKI 之后、内部 RESET 被释放。

    此致、

    Arash