This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:TAS6422功耗。

Guru**** 2469540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1235117/tas6422-q1-tas6422-power-consumption

器件型号:TAS6422-Q1

嗨、团队,

TAS6422、最坏的情况是40mA+80mA、它与温度有关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    请仔细阅读本文档。  该值适用于25°C。   我没有此器件空闲电流随温度变化的数据。   

    此致、
    Gregg Scott