This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:PurePath Console 3 v3.2.1 build 306和 amp;TAS6584 3.03无法通过 USB 连接到 EVM (Windows 11)

Guru**** 2534880 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224017/tas6584q1evm-purepath-console-3-v3-2-1-build-306-tas6584-3-03-cannot-connect-to-evm-through-usb-windows-11

器件型号:TAS6584Q1EVM
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE

您好!

PurePath Console v3.2.1和用于 TAS6584 v3.03的 EVM 应用无法通过 USB (在 Windows11上运行)连接到 EVM。

由于德州仪器 DFU 驱动程序和 TI USB Audio 2.0驱动程序在 Windows 设备管理器中都标有黄色感叹号、这似乎是驱动程序的问题。

有人知道如何解决这个问题吗?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

      您可以尝试在下面的链接中安装驱动程序。 但我认为我们目前无法完全保证 Win11系统中软件的性能。 另外、有时我们在 EVM 上遇到了 XMOS、这与 PC 中的一些声卡发生冲突、也很难解决问题。 如果问题不易解决、最好尝试使用其他计算机。

    https://tidrive.ext.ti.com/u/lrrlKm065S2EuuUh/384b33e3-d892-48c2-8326-672ce2c2f238?l

    密码: U[zQS5K5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He,

    很遗憾、我之前无法访问您的链接。 现在我仅收到错误消息(链接已删除、已关闭或已过期)。

    请您再次发送吗?

    非常感谢、祝您好运

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

      请尝试以下链接:

    https://tidrive.ext.ti.com/u/jqlfu3UpX72cqV-w/384b33e3-d892-48c2-8326-672ce2c2f238?l

    密码: t6zs?d4h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He,

    非常感谢您再次提交该链接。

    所以,我已经安装了这个驱动程序,连接了 TAS6584EVM, EVM 上的蓝色 USBRDY LED 亮起,Windows 带来有关设备驱动程序安装正在进行的消息... 设备驱动程序安装就绪。 比我启动 PurePathConsole 3,... 但没有成功、在 PPC3的左下角:TAS6584 - offline、no connect 按钮。 (请参阅所附图片)

    您还有其他解决方法吗? 是否需要任何特定的库或框架版本,即 Microsoft .Net xxx?

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

      通常无需安装任何其他组件。 让我们从您的 PC 或此 EVM 本身找出问题。 您身边有没有其他 EVM 吗? 您可以首先尝试连接它们。