This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:模拟与数字 GND 之间的关系

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1821, PCM1822-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1234467/pcm1821-analog-versus-digital-gnd

器件型号:PCM1821
主题: PCM1822-Q1中讨论的其他器件

我们需要确保 PCM1821 (或 PCM1822-Q1)板的噪声尽可能低、但我们连接到的系统噪声相当大。  因此、我们需要尽可能将模拟信号、电源和 GND 与该噪声隔离。

数据表引脚排列将所有 GND 引脚标识为"VSS"、但有些引脚具有"模拟电源"类型和一些"接地电源"类型。  布局指南建议确保将散热焊盘通过直接连接至电路板 GND 平面的过孔模式连接至 GND。  它们还指示连接到 AVSS 的 VREF 电容器、而没有过孔。

Question:

  1. 散热焊盘 VSS 与模拟电源 VSS 引脚分开、并具有单独的模拟和数字 GND 层、还是将它们牢固地连接至单个 GND?  (从数据表来看、我不太清楚)
    1. 如果您绑定的系统 GND 安静或有噪声、对1号系统的回答是否会改变?
    2. 如果我们将 AVSS 和 VSS 分开、PWB 中是否有理想点将它们连接在一起?
  2. 有一点奇怪的是、FMT0是数字输入、但以 AVDD 电源电压为基准。  如果我们要将 FMT0接地、尤其是在 VSS 有噪声的情况下、这是否是我们系统中的潜在噪声源?
    1. 如果是、我们应该将 FMT0连接到 AVSS 还是 VSS?
    2. 我们将 FMT0连接到 AVSS 或 VSS 所选择的电阻是否会 对 ADC 中的噪声产生影响?

提前感谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的应用信息提示所有组件都连接到的一个接地平面。

    一种可能是您制造这样一个包括所有模拟和数字组件的"本地"接地层。通常、将模拟和数字组件彼此分离进行分组可确保在组件放置区域中对模拟和数字电流进行本地循环。 通过测量、引脚10周围的区域将是数字区域。

    引脚10周围的区域 可以连接到您所参考的噪声电路板的电源电容器的接地端。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很开心