This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:功耗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1235494/lm4865-power-consumption

器件型号:LM4865

大家好、

我正在从事一种电池供电的应用、其中功耗至关重要、需要加以注意、您能提供 LM4865器件的待机/休眠功耗值、典型值和最大值吗

此致、

Mythili B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    您能为芯片提供什么电压吗? 静态电流和最大输出功率取决于电源电压。

    谢谢。

    Kian Fotouhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian Fotouhi:

    电源电压将为5V

    此致、

    Mythili B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表中的图11、当电源为5V 时、最大功耗将为1.4W (输出功率+耗散功率)。 这是使用8欧姆负载时的结果、16欧姆负载时大约为0.9W、32欧姆负载时大约为0.65W。 图 28显示了相对于电源电压的电流消耗、因此对于5V 电源、电流消耗约为4.8mA、功耗为24mW。 如果使用耳机感应(HP 感应)功能、静态电流消耗可能会更低。 典型功耗介于我在这里所说的最小24mW 和最大1.4W 之间、您可以参考数据表中的各种图表来确定放大器的工作位置和所需的输入功率。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢