This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1652:OPA1652AIDR 无输出

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1235661/opa1652-opa1652aidr-no-output

器件型号:OPA1652
在机器上测试时没有输出、原因是什么? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了提供帮助、我需要一份测试电路配置的原理图、其中包括组件值、电源电压、共模电压以及在输入端施加的测试电压。 或者、可以在 Tina 或 PSpice 中制作一个等效电路、以在此处显示、获取有关该问题的指导。 如果原理图无法在此处发布、则可以使用 E2E 上的好友请求功能私下提供该原理图。 在建立好友请求后,可以共享私人消息。  

    您可以检查是否存在

    • 超出线性输入共模电压条件、这可能导致放大器输出轨输出。  
    • 一个或两个输入或输出可能因不良焊点而悬空
    • 检查输出上是否存在表明不稳定性的振荡  

    有几个因素可能会导致问题。 您可以提供任何其他信息来帮助我们进一步了解该问题将非常有用。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通