This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [音频 DAC]查询产品推荐

Guru**** 2637945 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1789, PCM5101, PCM5102, PCM1754, PCM5100A, PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1232508/audio-dac-inquiry-for-product-recommendation

主题中讨论的其他器件:PCM1754、PCM1789 、PCM5101、PCM5102 PCM5100APCM5100

大家好、TI 支持团队

请推荐符合以下条件的产品。

-整体性能:与 PCM1754相同或类似的产品

- I2S (SCK、LRCK、BCK、DATS)输入电平= 1.8V

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、

    您有不同的选项、 例如 PCM5101、PCM5102和 PCM1789。

    虽然 PCM510x 都具有更好或类似的主要规格,但 它需要一个3.3V 单电源(即3.3V 模拟   电源和3.3V 数字电源),而 PCM1789需要双电源( 5V 模拟电源和3.3V 数字电源), 而 PCM175x 系列是一个5V 单电源。 它们都是硬件控制 、I2S 和24位兼容。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash

    这摘自 PCM1754数据表。

    SCK、BCK、LRCK、数据是否可以在1.8V 输入?

    数据表对其进行了如下说明。

    VIN=Vcc

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    VCC 范围介于4.5V 至5.5V 之间、因此不接受1.8V。 您需要一个电平转换器来将其转换为 VCC。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash

    感谢您的回复。

    我可以将 TSX0104E 用作您说过的电平转换器吗?

    如果没有,请向我推荐其他产品。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash

    我问您产品的两个条件。

    -整体性能:与 PCM1754相同或类似的产品

    - I2S (SCK、LRCK、BCK、DATS)输入电平= 1.8V

    由于 PCM1754无法接收1.8V 信号,请推荐我满足上限条件的产品。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    PCM175x 系列是我们性能最高的 DAC、但它们不支持1.8V 的逻辑电平。 PCM510x 系列性能有些较低、但确实支持1.8V 逻辑电平。 TSX0104E 看起来不错、但是我会再次咨询那部分的专家团队。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的回复。

    PCM5100A 似乎能够提供1.8V 输入。

    是这样吗?

    该产品的规格是否高于 PCM1754?

    Thnaks.

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 正如上述 Jeff 所述、PCM5100能够提供1.8V 数字电源。

        PCM1754的 SNR、THD 和 DR 更高、而 PCM510x 的采样频率更高。 一般而言、您 需要查看这两个 参数的数据表、然后查看您最感兴趣的关键参数是什么 并对它们进行比较。

    此致、

    Arash