This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:标准模式下的最小 tr 和 tf

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233032/pcm1681-min-tr-and-tf-in-standard-mode

器件型号:PCM1681

尊敬的专家:

我的客户对以下要求 t (SCL-R)至 t (SDA-F)有疑问。

他们想知道这些最小值和最大值是什么。

因为在标准模式下、I2C 参数不显示关于 tr 和 tf 的最小值。 不存在限制吗?

此致、

Youthei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhei,

    这是真的,通常我们的最大 tr/tf 规格,因为如果它 tr 是太慢,它可能永远不会达到所需的阈值检测。 所以  在本例中  、我认为这是  器件能够处理的最小(最快的斜率)。  它可能充当边缘检测、而不是 液位检测。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash-san

    感谢您的答复。

    好的、我了解了 max  tr 和 tf。   t (SCL-R)到 t (SDA-F) min 值如何?

    您能告诉我为什么最小值为20 + 0.1cb 吗?

    此致、

    Youthei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不看内部设计,我无法确定;但因为它与特定关系有关( 20+0.1Cb ,即  SDA 和 SCL 线路的容性负载,我想这是  内部设计的固有最小限制。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash-san

    感谢您的早期答复。 客户理解您的答案。  

    并且他们正在考虑将快速模式 Plus 用作 I2C 主机、因此很难满足最小 20 + 0.1CB 的要求。

    好的、您能告诉我、如果小于20ns 的信号在内部输入到 PCM1681会发生什么情况。  

    客户表示、只要增加电流就可以了。

    此致、

    Youthei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    为了补充 Arash 的观点、I2C 快速模式定义将20ns 作为最小值。 额外的0.1Cb 项来自 TI、用于考虑总线电容。 参考 NXP 有关 I2C 时序 https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf 的应用手册 、似乎最小值已确定以提高 EMI 性能。 低于最小上升时间可能会抑制信号并导致错误。  

    从协议的角度来看、理论上不会出现低于规范的问题(这就是标准模式没有最低要求的原因)、但客户必须接受超出 I2C 规范的风险。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAAN (Arash-san)

     ×正在考虑将"快速模式增强版"作为 I2C 主机、因此我知道 tr (min)不是最小值、而 TF (min)是20 μ s (VDD/5.5V)。

    他们担心20 + 0.1CB 要求、因为信号下降 时间早于20ns。

    该信号下降是否会影响 IC?

    此致、

    Youthei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyaoka-San 先生,我也不 认为它会影响   IC 的运行,但每当客户超出任何 IC 的数据表规格时,他们都应该愿意承担风险。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Arash-san。 我刚刚回复客户你说。 但是、让我确认一下。

    在 " ×模式增强版"中、在 PCM1681数据表中、TF (min)为20 μ s (VDD/5.5V)、建议 VDD 介于3V 和3.6V 之间。

    因此、使用计算 VDD=3.3V 时、  TF (min)为13.2[ns]+0.1cb。  

    我的解释是否正确?

    此致、

    Youthei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    尽管我遵循您 计算13.2ns 的推理、但数据表中指出最小值为20+0.1cb、这正是需要使用的值。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash-san

    我当然知道了。 这只是确认而已。 感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    尽管我遵循您 计算13.2ns 的推理、但数据表中指出最小值为20+0.1cb、这正是需要使用的值。

    此致、

    Arash