This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:PCM1690:外部复位

Guru**** 2578935 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1235061/pcm1690-pcm1690-external-reset

器件型号:PCM1690

Hellower,


我希望 PCM 1690完全断电。


有条件。 描述了时钟停止条件。
数据表6.7电气特性:电源要求
(1) SCKI、BCK 和 LRCK 停止。


数据表图24. 外部复位时序要求
我不知道如何 在 RESET 信号转换为高电平到低电平后停止同步时钟(SCKI、BCK 和 LRCK)。
复位信号从高电平转换为低电平后、没有时间或同步时钟数量。

此致、
高野正则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Masanori:

    假设系统正在运行(电源稳定、 CKI、BCK 和 LRCK 正在运行并同步、同时 RST 为高电平)。 现在、  如果 RST 从高电平变为低电平、内部复位将生效、因此所有寄存器和存储器 都将 复位、 PCM1690进入所有断电状态。 它将保持断电状态、直到外部其余部分恢复为高电平。 一旦它为高电平、此部件检查来查看是否 CKI、BCK 和 LRCK 正在运行并且同步、如果为高电平的话、那么在 SCKI 的3846 个周期后 、内部复位被释放并且此部件再次开始其正常运行。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您抽时间进行回复。

    此致、

    高野正则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    此致、

    Arash