This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:有关 EMI 的咨询

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1235761/tas5805m-inquiries-about-emi

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

大家好、TI 支持团队

目前正在审查 TAS5805M 的应用。

参考数据表和 EVM 进行设计。

请为 TAS5805M 的输出线路的 EMI 稳健设计提供建议。

其在数据表中的表现如下、并且 EVM 数据中似乎没有针对 EMI 的设计。

[TAS5805M 数据表]

您是否需要针对 EMI (如缓冲器)进行选项设计?

如果要设计一种选项、缓冲器电路的相应 R 和 C 值是多少?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MJ

    对于 tas5805、仅使用 LC 滤波器通常就足以应对 EMI。

    在我们的 tas5805 EVM 中、我们建议使用1000pF 和68ohm 应该可以。

    塔克

    杰西