This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:某些 DSP 功能无法正常工作

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1235458/tas5825m-some-dsp-features-not-working

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS2781

您好:)

我目前正在使用 TAS5825M 进行原型设计、但在启用一些 DSP 功能时遇到了问题、例如"智能低音"、"DRC"、"AGL"和动态均衡器(全部)。

这些功能都可以在 PurePath 软件中像往常一样启用和调整、但请勿更改或影响音频、 正常 EQ、削波器和更改寄存器等功能仍按预期工作。

我使用的是"48kHz Base/Pro 1.0"处理流程、其中提供了所有 SPL 和扬声器数据。 TDM 输入仅更改 I2S 寄存器(0x33、0x16/0x34、0x02)。

TAS5825M 采用单声道模式、384KHz Fs、100KHz 环路、1SPW 模式、具有3.3V DVDD 和18.0V PVDD。

我应该补充一点、我没有 TAS5825M-EVM、而是使用 TAS2781-EVM、并将 I2C 和 I2S 线路连接到 TAS5825M 原型板。 此 EVM 上的 TAS2781从 I2C 和 I2S 都完全去耦。  

由于 TAS5825M 可以完全编程 、并且在此设置下可以正常播放音频、因此我认为这不是问题。

有什么想法、这里的问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明天会给你答复。

    此致、

    多尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉稍后回复。

    这是客户的常见问题。

    原因是 相关的寄存器要求苛刻。

    它们必须被顺序写入。 例如、如果 中间有一些延迟程序。 相关的  DSP 功能无法正常工作。

    因此、  您用于连接 I2C 的方法不可靠、无法正确配置其 DSP 功能。  

    我应该补充一点、我没有 TAS5825M-EVM、而是使用 TAS2781-EVM、并将 I2C 和 I2S 线路连接到 TAS5825M 原型板。 此 EVM 上的 TAS2781从 I2C 和 I2S 都完全去耦。  

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:)

    感谢您的答复。

    这是有道理的,我有时设法使它工作,但正如你所说,它是非常不可靠的。

    我假设、如果使用 MCU 上传的相同配置 不会 出现任何问题。