This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:抗混叠滤波器电路

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1235480/pcm1865-anti-alias-filter-circuit

器件型号:PCM1865

您好、专家。

您能告诉我 PCM1865的抗混叠滤波器吗?

在数据表修订版 D 中、11.1.5节显示了抗混叠滤波器电路的示例。
我认为截止频率约为160kHz (适用于单端和差分)。

此建议值是否适用于任何采样率频率? (fs:8.0 - 192kHz)
或者、该值设置一些指定条件?

我们将使用44.1kHz 作为 Fs。 在这种情况下、我们是否应该将截止频率从该建议值更改为其他值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我会回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dixit-San、

    感谢您的提示回复。
    我将等待您的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1865是一款 SIGMA DELTA 调制器。 这通常会使用过采样。  输入采样率远大于输出数据速率。

    输入采样率/输出数据速率= OSR 或过采样率。

    输入的信号分量不应高于 Fs/2。 例如、如果 Fout=44.1kHz、OSR =64 、则 Fsample 为2.822Mhz、Fs/2=1.414MHz。 在这种情况下、应该没有高于1.4Mhz 的信号。

    输入混叠信号必须通过高达20kHz 的所有音频频率、并且通频率不得高于1.414Mhz。通过 一个截止频率为20kHz 的简单 RC 滤波器可以很好地实现这一点。 A R=100欧姆、C= 82n 时应工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dixit-San、
    感谢您的建议。

    我知道;抗混叠滤波器的截止频率应该适合过采样的奈奎斯特频率。
    即 FS*OSR/2。

    我的问题已解决。 谢谢。