This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6426E-Q1 PLAY 的热温度10kHz 高于 PLAY 1kHz、这是否与放大器开关功率有关?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1231171/tas6424e-q1-tas6426e-q1-thermal-temperture-of-play-10khz-is-higher-than-play-1khz-is-this-related-to-amplifier-switching-power

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424E

您好!

我使用 TAS6424E-Q1 EVK 测量热性能、我发现当我玩10KHz 和1KHz 时、即使功率相同、温度也不同。  

以下是我从实验中得到的结果:

测试条件:播放100Hz、1KHz、10kHz、首先测量 TAS6424E TC tempture。  

结果

100Hz @10W、 TC = 102.4°C

1kHz @10W、 TC = 103.8deg C

10KHz @10W、 TC = 110°C

为什么较高频率下的温度比其他温度高10摄氏度? 是否有任何因素导致此差异?  

谢谢。

佩特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,佩特

      似乎结果不符合预期。 在其他条件下、假设您使用的是2.1MHz PWM 频率和 BD 模块吗? 输出功率的更多信息、您是否使用 AP 进行测试?  15KHz 的频率对您有利?

      我现在不在办公室、当我回来时、也会研究它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、  

    是的、我使用2.1MHz PWM 频率并使用 AP 进行此测试。 顺便说一下、BD 调制是什么意思?  

    我手上没有15KHz 的数据、我需要阵列。  

    谢谢。

    陈佩特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,佩特

    顺便说一句, BD 调制是什么意思?  [/报价]

    它是 PWM 调制类型。 但我记得6424器件中没有其他选择、请不介意。

    我可能能够在本周结束时获得后台办公、我还会在那时尝试获取一些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,佩特

      我在 EVM 上进行了测试。 首先、我尽量玩1KHz 正弦波超过半个小时、以确保温度稳定、然后测试散热器的最高温度。 然后播放10kHz、再次等待足够长的测试温度。 我必须说我没有发现在10kHz 以下温度没有明显上升。 尽管温度不完全相同、但可能相差2或3度。 但实际上在我这边10kHz 更小。

      在不同的频率下、效率实际上并不是完全相同、而是波动非常小。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、您好!  

    我检查我身边的15KHz 的音调,温度@10W 是118.9degC,我只测量约10分钟。  

    顺便说一下、我的热传感器位于放大器和散热器之间。 请参考下面的照片。  

    我想与您确认一下自己的设置。 我们是否使用相同的散热器?  

    TSA6424E

    谢谢。

    佩特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,佩特

      从图片来看、热电偶似乎在散热器的下面、在 PCB 上、对吧? 通常我们不会在 PCB 上进行测试、因为该器件的热量需要经过很长的布线才能到达 PCB、大部分热量都由散热器散发到空气中。 PCB 可能会被电感器等其他器件加热。  

      为了进行简单的测试、我直接在散热器表面进行测试。  

      为了进一步检查该情况、当您使用不同的频率进行测试时、正如您所说的、输出功率似乎相同。 但是、您是否需要更改输入电平以调整输出功率并使其保持不变? 通常只需更改频率即可、无需调整输入电平。