This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770YFFEVM:TAS2770YFFR

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2770YFFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1230270/tas2770yffevm-tas2770yffr

器件型号:TAS2770YFFEVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

您好、客户支持团队:

我们目前正在 TI TAS2770音频放大器上执行 PoC、需要您的帮助以实现以下目标。

该器件的详细信息如下:

器件名称:TAS2770YFF 评估模块

型号:TAS2770YFFR

主机:Windows 10操作系统

目前、我们只是尝试从 Windows 作为主机进行播放、并使用 Pure Path Console 3应用程序。 当我们在 Windows 机器上玩一些东西时、我们可以看到 SDIN 数据信号处于活动状态、有一些数据通过、但仍然无法 在扬声器上听到任何声音。

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

我期待你的迅速回应和解决我的请求。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    要播放 EVM、您需要通过 USB 进行连接并为 EVM 供电。 确保已将其选定为音频设备且未静音。  

    确保按照 EVM 用户指南配置跳线

    打开 PPC3、选择 TAS2770 EVM 应用、然后按 GUI 左下角的"CONNECT"

    然后导航到器件控制面板、并按 GUI 右上角的" Power Up"。

    如果您使用的 I2C 地址不是0x82或0x84、则需要将 I2S 时隙配置更改为单声道左/右通道

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经这么做了、从扬声器获取音频的效果并不好。  

    目前我们正在使用  I2C 地址0x82。

    我使用 slou408 [PPC3用户手册].pdf 作为 TI 提供的参考。  

    我已经按照本手册中给出的所有程序进行了操作、 但没有帮 我 解决问题。

    此外、当我们通过 PPC3运行系统检查时、我们得到的硬件 ID 不正确。 这会对我们造成一些问题吗?

    我们正在获得完美的 sbclk , fsync 和 SDIN ,但在 J10我们只是得到了 TAS2770的开关频率 ,即347 KHz 左右,并在非常低的电压水平,虽然我们提供12V 在 VBAT。

    我们在下得到以下波形

    *SBCLK

                  

    *FSYNC

                  

    *SDIN

        

    此致、

    舒伯姆      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:  

    此 EVM 具有多路复用器、可从内部 I2S (USB)或外部 I2S (J7)切换。 您是否在测试点通过器件引脚连续探测这些 I2S 信号? TP1、3、4?

    您说 D 类输出的电压正在切换到低于 VBAT 的电压。 是否安装了 VBAT 跳线 J18?

    您能否共享 EVM 的图像以便我可以看到跳线设置? 由于输出正在切换、这意味着器件已编程并处于工作模式、  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    感谢您的答复。 我们将探测输出连接器 J5的信号。 J18已安装。 我将共享在 J10上测得的 EVM 图像和输出波形。 我们仍然无法听到扬声器的任何声音。

    设置图像:

    J10 OUT +处的输出波形  

    此致、

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    今天是 TI 美国的假日。 Arthur 将在星期二与您联系。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff  

    古德上午

    由于上述问题,我们已经购买了另一个板(  TAS2770YFFEVM AMPS036C ) 及其独立工作。 但我们无法找到任何相同的原理图。  

    我们只能 在 TI 网站上找到与"A"版本(即 TAS2770YFFEVM AMPS036A)相关的数据。

    您能否向我们提供 "C" 的版本电路板  TAS2770YFFEVM 、即 TAS2770YFFEVM AMPS036C。

    提前感谢

    舒伯姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:  

    版本 C EVM 是否按预期工作?

    请找到随附的 Rev.C EVM 原理图

    e2e.ti.com/.../AMPS036C_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    修订版 C EVM 按预期工作。 感谢原理图。  

    我已经完成了 REV。 c.数据表和 I 观察到您 在 REV 中为 I2C 添加了1.8V 旁路电路。 B. 您能解释一下添加这种电路的原因吗?  

    尽管我们保留了与修订版 C 电路板相同的配置设置、但仍然无法从修订版 A 电路板收听音乐。  您能帮我解决这个问题吗、您是否也在其他情况下发现了类似的问题?  

    这是在修订版 C 中的改变吗?我们的问题是否解决了?

    此致、

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shubham:

    我会亚瑟不在办公室几天、我会跟您跟进此主题。
    我将浏览上述历史记录、并对 RevA 的设计与 RevC 的设计进行比较。 我会在明天结束前回复您。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    上述查询是否有任何更新?

    此致、

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    在使用外部 I2C 信号且 VCC 选择为1.8V 时、修订版 B 中引入的 I2C 旁路电路只应影响 EVM 的运行。
    除此之外、您的 RevA 电路板似乎能够初始化器件(您可以看到 D 类开关)、但音频不起作用、这表明它与 I2S/TDM 比 I2C 更相关。

    一些后续调试测试:

    • 能否检查两块电路板上的 I2S 和 I2C 信号来比较电平是否相同?
    • 从您的电路板图片可以看出、IRQ LED 已启用。  您是否可以使用 PPC3 -> Device Control 面板、按正常方式为器件加电、然后单击右上角的 IRQ 按钮。 读取锁存标志、并请分享您认为已启用哪些标志。
    • 另外、从您分享的图片中、我可以看到一些连接在输入接头连接器上的电缆、我根本没有使用这些电缆、因为您使用的是 USB 模式、对吗? 如果断开这些电缆、您觉得有什么区别吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万,你好

    感谢您的支持。 在按照您的建议执行调试测试后,我们观察到。

    1. revA 板不直接连接到 PPC3配置,我们需要连接它。 相反、REV C 板单独进行连接。

    2.在两块板上,当我们选择3.3V 的 VCC 配置时,我们得到的电压电平为1.8V 的 I2C SCL 和 SDA。  

    3.如您的两点所述,我们将 REV A 板与 PPC3连接,单击 IRQ 按钮后,我们没有在其上得到任何锁存标志。

    4.我们独立测试了板,并从输入接头移除了所有电缆,但响应是相同的。 所以我们无法找到问题。

     

    您能否告诉我们此电路板上的预期问题是什么? 因为我们需要验证 Tas2770 REV 电路板的原理图、我们将在设计中使用它。

    谢谢。此致、

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    您能否谈谈您为什么要使用 RevA 原理图、而不使用实际上可以正常工作的 RevC?

    您是否还可以检查两个板上的 I2S 信号? 如前所述、I2C 似乎在两个电路板上都可以正常工作、因为您至少可以看到 D 类开关、但我们更感兴趣的是查看音频数据、您可以使用橙色测试点来检查 SBCLK、FSYNC 和 SDIN 信号。 当您尝试通过 USB 播放音频时、SDIN 是否会发生显著变化?

    关于 IRQ 标志、 我想您也单击了"Read"按钮、对吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好!

    我们已经观察到,在独立的情况下,在工作的版本 c 板 FSYNC , SBCLK , SDIN 保持在1.8V 之前播放音乐,但在 REV A 板,它不工作在 SDIN 保持在0 V。

    在 REV A 电路板中播放音乐之前

    SBCLK:  

    FSYNC:

    SDIN:

    OV

    连接 PPC3并播放音乐后:

    SBCLK:

    FSYNC:

    SDIN:

    REVC 电路板在连接 PPC3之前、我们将在 SBCLK、FSYNC 和 SDIN 上获得1.8V 的电压

    XMOS 是否有任何问题? 这个问题需要很长时间,所以是否有任何规定来更换 A 板?

    谢谢。此致、

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    抱歉混淆了、我虽然您已经有1个 RevA 电路板和1个 RevC 电路板。 是这样吗?
    如果需要、我们可以发货新的 EVM、它应该是最新版本。

    如果问题出在 XMOS 编程、我们可以在 TI 内部重新编程、但遗憾的是不在客户侧。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万,你好  

    实际上、我们单独订购了两块电路板。 这是它第一次出现修订版 A、直到现在它还不工作。 然后我们订购了第二次相同的 EVM ,我们收到了 REV C 板. 在收到其他电路板后、我们得知同一 EVM 有3个不同的版本电路板。 因此,如果 REV A 板是可更换的,那么什么程序,重编程 XMOS 选项将不可能根据您的最后一个谈话.

    此致与感谢

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    我们可以提供第二个 EVM 来替代您一开始就使用的 RevA。
    我会发送邀请、以便我们可以通过私人消息分享收货地址和其他详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师