This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:同步记录和广播

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1236211/tlv320aic3106-record-and-broadcast-simultaneous

器件型号:TLV320AIC3106

您好,

 一位客户想要确认 AIC3106是否同时支持广播和录制? 也就是说、AIC3106的麦克风输入和主机的 I2S 输出、同时 AIC3106的录制音频输入变为 AIC3106的  LEFT_LOP 和 AIC3106的 RIGHT_LOP?  

如果可行、如何配置寄存器?

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    感谢您的联系。  

    可以、此配置是可行的。 所需的一切就是路径布线、以便在 ADC 之后数据同时传输到 DAC 和 I2S 接口、如下所示。 您可以使用 AIC310x GUI 中的脚本作为应用程序的起点。 请参见下图中的信号路径示例。

    此致!
    安德鲁