This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:输出上的300kHz 振荡

Guru**** 2694185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1236064/tpa2011d1-300khz-oscillations-on-output

器件型号:TPA2011D1

您好、TI!

通过示波器测量功率放大器的输出端存在大约300kHz 的振荡、然后使用频谱分析仪使用 NF 探头进行测量、以确保放大器的输出端没有添加寄生电路。

有什么想法吗?

阅读 e2e.ti.com/.../tpa2011d1-output-oscillating-badly 线程 、其中观察到相同的现象、 介绍了用于测量的输出上的 LPF、并不能揭示实际发生振荡的原因。 不幸的是、指向视频的链接已过期 e2e.ti.com/.../97360.aspx


如果这个视频是揭示为什么振荡发生,那么我想观看它与赞赏.

谢谢。

此致

基里尔·科尔努塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirill:

    这听起来很正常。  您观察到的是 D 类放大器的开关频率。  输出具有滤波器、可排除大部分较高谐波、但不排除全部。 如果您想将其滤除、则可以更改滤波器。

    -杰夫