This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1671:电路设计应用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1671, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1228311/opa1671-circuit-design-application

器件型号:OPA1671
主题中讨论的其他器件: LM7705

您好、专家!

我们让客户在重新设计现有产品设计时使用微处理器。 他们选择的新处理器具有内部 DAC、其输出摆幅为0V - 1.8V。

现在需要调整这些电压以匹配0V-3.3V、从而产生良好的音频电平。 最小阶跃电压为~430mV。

我可以看到 OPA1671在这个应用中似乎是可行的。 您能推荐一下它的单电源运算放大器电路、我们需要实现的增益是1.8吗?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie。  

    我们能否获得有关 DAC 位数的更多信息?

    作为第一遍、您可以在反相或非反相配置中实现值为2的增益、如下所示:

    如果有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我相信 Chris 提供了一个双电源示例、我认为该应用仅限于单电源。  

    在这种单电源情况下、OPA1671输出无法变为0V、因为输出摆幅被限制在负电源轨的20mV (最大值)。

    您的应用是否要求输出电压一直达到0V?

    当您说最小步进电压为430mV 时、这是否意味着您的 DAC 在0和1.8V 之间只有4个步进? 您能解释一下吗?

    对于需要输出摆幅一直到0V 的单电源应用、 您可以使用 LM7705为负电源生成小负偏置电压(-232mV)。

    LM7705可 由 与运算放大器相同的3.3V 电源供电。

    https://www.ti.com/product/LM7705 

    我已在增益为1.8V/V 的情况下仿真此电路。

    e2e.ti.com/.../OPA1671_5F00_LM7705_5F00_1.8to3.3V.TSC

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zach。

    对于延迟更新深表歉意、因为客户需要更多时间 评估此情况、希望在等待获取这些模块时使用单电源而不是双电源进行检查。 已回复:

    在我们尝试评估无法达到的要求时、需要您的团队支持。
    我们的要求如下:
    单端操作
    最小输入电压:480microV
    最大输入1.8V
    最大输出电压:3.3V (对于1.8V 的最大输入电压、最大输出电压应为3.3V)
    希望您了解我们的要求、您可以推荐具有特定增益的单级放大器吗?

    感谢您的持续支持。

    此致、
    阿奇·A·穆拉利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    单电源电压是多少?  

    即使是"轨到轨"运算放大器也具有通常距离电源轨10s 的输出摆幅限制、因此使用单个3.3V 电源时不可能实现0V 至3.3V 的线性输出。 对于 OPA1671、对于10kΩ Ω 负载、线性输出摆幅为距离电源轨50mV。

     如果单个5V 电源可用、则可以满足您的要求、如下面更新的 TINA 原理图所示。 我还调整了增益电阻器以 适应 3.3V 输出、增益= 1.8333V/V。

    e2e.ti.com/.../2046.OPA1671_5F00_LM7705_5F00_1.8to3.3V.TSC

    5V 电源为3.3V 输出电压提供了足够的余量、LM7705负偏置发生器可以使输出摆动到真正的零伏输出。 请注意、LM7705与放大器在相同的5V 电源下工作、因此与单电源要求兼容。

    https://www.ti.com/product/LM7705?keyMatch=LM7705&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT

    谢谢。

    扎赫