This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:耳机检测功能澄清

Guru**** 2579025 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1237373/tlv320aic3120-headset-detection-functionality-clarification

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

我们 在  电路板中使用了 TLV320AIC3120编解码器。  我对 耳机检测/麦克风检测功能有疑问。  

在数据表中提到、我必须配置页0寄存器67 (0x43)。 假设我使用的是与麦克风和扬声器相连的标准耳机插孔。

因此、毫无疑问、  

  1. 对于 D4-D2位、我如何知道去抖时间是多少、以及我可以写入任何标准时序?
  2. 我不会使用按钮按压检测。 在这种情况下  、我是否为位 D1–D0写入00 (0ms)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以同时保留默认值:复位值。

    此致。