This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:"表75。 寄存器86字段说明 QUOT (Quot);

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1237298/tlv320aic3109-q1-table-75-register-86-field-descriptions

器件型号:TLV320AIC3109-Q1
您好、专家!
我是代表客户发布此帖子。 在这方面,我们需要你的帮助。
我们在数据表中发现了一个错误:"表75。 寄存器86字段说明"(第74页)->位0:LEFT_LOP/M 电源状态->类型:R (我们认为应该是:R/W)。

提前感谢您!

此致、
乔纳森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您与我们联系。 我认为、应读取/写入此位并将其标记为加电控制位、这是正确的。 我使用 AIC3109 GUI 确认了这一点。 选中左侧和右侧的"power up"复选框后、分别将"1"写入寄存器86 (0x56)和93 (0x5D)(GUI 命令:W 30 56 01和 w 30 5D 01)。 我将与团队确认这一点。 如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁