This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:VBST 无法升压至11V。

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2110EVM, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1228543/tas2110-vbst-cannot-boost-to-11v

器件型号:TAS2110
主题中讨论的其他器件:TAS2563

大家好、

VBST 无法升压至11V、

请帮助检查电路和 PPC3 GUI 设置和寄存器十六进制文件。

VBATT 电平:在4.3V 期间

升压器电压设置:4.3V

负载:2 Ω

目标输出电平:2W

客户需要 TAS2100 GUI 用户指南、您会给我吗?

e2e.ti.com/.../tas2110.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在尝试启用升压转换器时、您能否分享 VBST/PVDD 引脚的一些示波器捕获?
    请注意、仅当输入信号超过特定阈值时才会启用升压、此时输出需要更高的电压轨来驱动更高的功率。 当您增加音频振幅时、输出是否削波?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~lvan

    我们使用一节电池提供4.1V 电压并捕获了 VBST/PVDD、如下图所示。

    当我们输入音频源 maxmom 时、它仍然从不启用升压功能并始终保持4.16V 的电压。

    并且我们正在收听输出有削波的声音。

    我们想知道如何正确设置 PCC3参数。

    我们希望将电压提升到11V、输出功率5W/4欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    无论电压电平如何变化、
    TAS2110不具有星形升压功能。

    TAS2110的升压启动电压是多少伏特?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否可以尝试以下操作:

    • 将升压模式配置为"始终开启"模式
    • 确保未启用噪声门功能
    • 使用示波器检查 PVDD/VBST 电压、将触发器设置为高于 VBAT 的某个电平、例如 5.V、配置示波器以捕获单个触发序列
    • 为器件加电
    • 检查示波器是否捕获到 PVDD/VBST 上升至高于 VBAT 的瞬态

    这样、我们至少可以知道升压转换器是否能够在最初加电后被禁用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    当设置为常开模式时、虽然进行了升压、
    但输出不稳定、播放音乐时没有声音、扬声器输出就像噪音;
    设置并非始终开启模式时、音乐可以正常播放。

    e2e.ti.com/.../7f01cc87_2D00_e2fe_2D00_4774_2D00_905a_2D00_95ef75410f12.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否要测试多个 EVM? 是否有多个器件表现出相同的行为?
    我本周不在办公室、但我可以在下周早些时候再次检查性能提升情况、并告诉您是否需要更改硬件或配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    可能原理图有一些错误、因为 TAS2110EVM 升压功能可以、但 EVT 板也无法升压、SW 引脚 波形不稳定。

    e2e.ti.com/.../not-boost.mp4

    TAS2110EVM 用户指南中的图10所示。 TAS2110原理图器件、不符合表3。 物料清单对应的器件值、您能帮助确认这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    可能是从类似的 EVM 错误地复制了 BOM。 我将复查正确的 BOM 并在明天分享。
    对于升压操作、SW 是集成升压转换器的开关引脚、因此它不应是稳压直流信号。 您能否说明一下 TAS2110EVM 升压功能可以、但 EVT 板无法升压的含义? 这两块 PCB 是否不同? EVT 是定制电路板吗?

    下面列出了布局中需要考虑的一些重要事项、以确保正常升压运行:

    • DREG 电容器应放置在靠近 IC 的位置
    • GREG 电容器应以星型连接方式连接到 PVDD 引脚、即直接连接到引脚、而不是连接到去耦电容器附近的平面或多边形
    • PVDD 和 VBST 应连接在 IC 外部、而不是在 IC 下方。 这些引脚中的每一个都应有自己的去耦电容器。
    • TAS2563 QFN 版本与 TAS2110类似、您可以参阅以下相同的指南: https://www.ti.com/lit/an/slaa988a/slaa988a.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    BOM 器件是否已确认? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对不起、我丢失了跟踪信息;我会尽快查找此数据并共享该信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    附件是 TAS2110EVM 的 BOM。

    e2e.ti.com/.../TAS2110EVM_5F00_BOM.xlsx

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师