This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1YFFEVM:使用具有非正弦波形的音频 D 放大器

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1236382/tpa2011d1yffevm-using-audio-d-amplifier-with-non-sinusoidal-waveforms

器件型号:TPA2011D1YFFEVM

您好!

我正在使用 EVM 模块评估 TPA2011、我有一个问题:

 我将通过一个截止频率为60kHz 的 LPF、以便删除300kHz 开关调制。 然后、我将驱动电阻性负载。

这在使用正弦波形时效果非常好。 三角波形也起作用。

我对方波最感兴趣。 当振幅小于0.9V 时可以很好地工作、但是当振幅大于0.9V 时、只执行几个周期、然后输出切换到零。

我想有某种反馈可以主动抑制方波。 这是真的吗? 有办法解决它吗?

是否有其他评估套件更适合?

 

此致、
马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    我不确定它为什么会关断、但它不用于输入方波。  这可能是由于过流事件、或由于高压摆率而产生的其他一些保护措施。

    方波具有 超出可闻范围的高频率谐波、该放大器不可包含 20kHz 至20kHz 之外的频率内容。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我发现使用梯形波时效果更好。
    此致、
    马蒂亚斯