This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:DRV5825电压问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1236596/drv5825p-drv5825-voltage-issues

器件型号:DRV5825P

帮助~

我们自行设计的 DRV5825电路板的电压不能超过10V。 在增加10V 后、DRV5825无法正常工作。 寄存器状态寄存器显示0x16 (表明它正在被复位)、但是当使用我们的主控件连接到官方开发板时、它没有故障。 硬件原理与芯片手册完全一致、现在有点混乱。 我们希望从客户那里

DRV5825我们自己设计的板子电压 无法上10V以上,上升10V以后 DRV5825无法正常工作寄存器 状态寄存器显示0x16 (提示正在复位 Ω) 但是用我们的主控接官方开发板却没毛病 硬件原理方面完全和芯片手册保持一致现在有些摸不着头脑希望寻求一下技术支持   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请读取 CHAN_FAULT 寄存器、GLOBAL_FAULT1寄存器和 GLOBAL_FAULT2 寄存器的值以确定是什么错的。