This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC567:数据表异常

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1236804/lmc567-data-sheet-anomaly

器件型号:LMC567

您好、我一直在阅读数据表、对我来说、它的写入不正确。  您能回答一下吗?

 

10.2.2.1时序分量
由于 VCO 频率(FOSC)的运行频率为 两次 输入音调的频率、所需的输入检测频率可通过公式7定义:

 

FINPUT = 2 FOSC                                                           (7)

 


这(对我来说)是一个矛盾。  它不应该是 FINPUT = FOSC/2 或  2 FINPUT = FOSC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常感谢您的确认。

    公式(7)似乎不正确。

    我将与团队确认并修改它。

    塔克

    杰斯