This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6030A4:放大器启动延迟时间

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1236728/tpa6030a4-amplifier-startup-delay-time

器件型号:TPA6030A4

您好!

我们已选择了放大器(TPA6030A4PWPR)并完成了项目原型设计。

现在、我们遇到了初始启动时间问题(几乎为1.5秒)、我们已尝试根据数据表建议调高 C 旁路电容值、但遗憾的是它只减少到1.5秒。

对我们来说、我们没有管理任何关断控制(上拉至 VCC)。

我们想知道如何缩短启动时间、我们预计在350毫秒左右。

尊重,

Dileep.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dileep:

    您能否共享原理图? 如果无法在论坛上分享、我们可以通过私人消息进行联系。

    您提到过有原型设计、您之前是否能够使用 EVM 或其他一些可显示不同结果的工具测试此器件?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师