This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1652:OPA1652 VS OPA1688

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1652, OPA1688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1237639/opa1652-opa1652-vs-opa1688

器件型号:OPA1652
主题中讨论的其他器件: OPA1688

TI 人很好

OPA1652与 OPA1688之间的区别。

这两个芯片是否可以互相替换?

如果不能,我们需要更加注意哪个参数?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我目前正在与我们的营销团队合作、为您提供替换表。 我 很快就会回复您。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在下面强调了一些差异。 这将取决于客户的关键关注点。 输入和输出摆幅条件很重要、可供比较。 请注意、OPA1688具有更宽的输入共模范围。  

    OPA1688也具有更宽的线性输出摆幅范围。  

    对于 OPA1688、拉电流和灌电流的输出驱动更加对称。 此外、OPA1688具有更强的输出驱动能力。 根据放大器输出上的负载、您可能需要关注它。 例如、该参数用于查看驱动耳机时的输出功率。  

    我们的营销工程师向我指出了 音频参数表中的"比较"函数。

    此处提供了一个预先制作的链接、您可以在其中

    https://www.ti.com/compare-products/?id=585&type=GPT&partList=OPA1688,OPA1652&columnList=480,1261min,1261max,23typ,22typ,78,2max,1typ,7typ,2192,378typ,1498,1192,2954,2955,261011,1811,1130,-4</s>2,192,378 1,498,119229542955261011,1811113

    您将注意到一些差异、例如增益带宽积和 Iq。 OPA1688在室温下的输入偏置电流规格更严格、并且在过热条件下也能指定。  

    希望这些信息能为引导客户提供一个良好的起点。 如果您有其他问题、请告诉我、我们很乐意为您提供帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通