This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:规格检查

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, TIDA-01359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1238343/opa1632-spec-check

器件型号:OPA1632
主题中讨论的其他器件: TIDA-01359

您好

1.请问 OPA1632是否可以用于 MIC 放大?

2.规格提到电源电压(V+–V-)具有双路和单路两种模式。 这是否意味着我只能使用没有负电压的 V+(正电源)?

3.客户能不使用负功率的差动输入吗? EVM (TIDA-01359)原理图上没有负电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    是的、此器件可在施加到正电源引脚且负电源引脚接地的5V 至30V 单电源电压下使用。  

    此致!  

    雅各布