This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:TAS2X63EVM:扬声器特征化查询

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562, TAS2X63EVM, PP-SALB2-EVM, TAS2559EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1231282/tas2x63evm-tas2x63evm-speaker-characterisation-query

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVM、TAS2563、TAS2562

大家好、

我仅订购了 用于测试的 TAS2X63EVM。 我对此有几个疑问:

1.我想测试这个板的单声道和声音,并确保他们有更好的 SPL,而不损坏扬声器。 我能否 仅使用此 EVM 来描述扬声器特性、或者我是否也需要购买学习板? 我相信 TAS2X63EVM 是一款独立的器件。 如果是,请提供进行验证所需的文件。 如果它不能单独用于表征、请建议如何进一步操作。 作为第一级检查的一部分、我将仅通过 USB 访问、不进行 I2C 通信。

2.根据此处的链接: https://www.ti.com/lit/an/slaa952/slaa952.pdf、该特性评估指南使用两种不同的板、即: 这是使用智能放大器表征 扬声器的唯一方法吗?

3.请提供 TAS2X63EVM (1W、PUI 8欧姆)随附的扬声器的详细信息和产品说明书、以供进一步参考。

谢谢。此致、

雷卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha:  

    要进行扬声器特性评估、必须使用学习板。 不仅放大器支持该功能。  https://www.ti.com/tool/PP-SALB2-EVM。  

    下面是针对已标记特征的 TAS2X63EVM 扬声器的 ppc3文件和指向该扬声器的链接。  

    e2e.ti.com/.../3225.Speaker_5F00_1.ppc3

    https://www.sager.com/ase03008mr-lw150-r-6006486.html?Keywords=ASE03008MR-LW150-R

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!  

    感谢您的快速响应。  

    我看到 PP-SALB2-EVM  板支持: TAS2555YZEVM、 TAS2557EVM 和 TAS2559EVM  、而没有提及 TAS2X63EVM。 它对 TAS2X63EVM 仍然有效吗?  TAS2562放大器与 TAS2563类似、因此我认为该电路板仍适用于表征。

    请提供扬声器的 ppc3文件:  ASE02008MS-LW100-R

    同时将测试随 EVK 提供的 ppc3文件。

    Br、

    雷卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha:

    今天是 TI 美国的假日。 Arthur 将在星期二与您联系。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha:  

    TAS2X63EVM 将支持 LB2。 我们也计划继续为未来的放大器支持 LB2。  

    提供的 ppc3文件是 TAS2X63EVM 随附的扬声器的特性。 我没有扬声器  ASE02008MS-LW100-R.

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我们目前正在对 TAS2563QFN EVM 进行测试。  我们目前使用随 EVK 发送的扬声器进行测试。

     

    1. 使用默认特性值和修改的值(TI 发送了 ppc3文件)时、听音度没有差异。 但是、导入文件后的参数显示有变化。 是否可以通过某种方法来了解更改后的值与默认值之间的差异?
    2. 单击"音频播放器"会启动窗口以添加曲目。 但是、我无法添加单声道音频文件。 这是从 GUI 方面进行的限制吗?因为相同的波形可以通过 Windows 播放而不会有任何问题?

    Br、

    雷卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha:  

     计算两种扬声器型号之间音量差异的方法并不简单。 要确定您需要测量扬声器偏移和音量的性能差异、当扬声器接近其限值时、性能差异将变得最明显。  

    PPC3音频播放器可能无法播放单声道音频文件。 但是、无需通过 PPC3音频播放器播放音频即可使扬声器保护和音频增强生效。 我将始终通过 Windows 媒体播放器或凹槽音乐播放音频。  

    此致、
    亚瑟