This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:最小 PVDD 电容

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1237552/tas6424e-q1-minimum-pvdd-capacitance

器件型号:TAS6424E-Q1

大家好、

对于45W 2 Ω、在推荐应用电路中 PVDD 电容为220uF。

在我的用例中、输出只有10W/2 Ω 双通道。  

在这种情况下、PVDD 电容可以减小多少?

我想使用高达44 μ F 的电容。  

您还能否告知我应评估哪个参数或条件才能找到最小 PVDD 电容?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji。

    您可以从以下方面选择 PVDD 的电容值:

    1. 如果使用 升压或降压转换器为 PVDD 供电、则应保证开关频率和 ESR (Caps)的纹波在间隔范围内、如总纹波应小于1% PVDD 以避免输出削波。

    2、有的客户对关机时间有一些要求。

    基于上述计算、 最好为电容器 在高温或高压下的降额保留1.2-1.5的裕度。

    Br.

    魏秋。