This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:AMP 中的旁路 DSP

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1237685/tas5825m-bypass-dsp-in-amp

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: SN005825M

您好!

我们目前正在研究 SN005825M、但它似乎特定于亚洲? 关于此组件的信息不多。 与 TAS5825M 相同吗?  

我们现在想做的是在外部 MCU 上使用软 DSP。 这意味着 需要禁用 SN005825M、绕过 HW DSP。 这是可行的吗?  

/利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leith 您好!

    如果您不打算使用 DSP 功能、建议仅使用辅助控制流程、因为这是最简化/最透明的配置。 SN005825是仅适用于特定客户的定制器件、因此我们不会公开提供这些器件的信息。

    此致、
    路易斯