This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1655:测量设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1237967/opa1655-measurement-setup

器件型号:OPA1655
主题中讨论的其他器件:OPA1612

大家好、

OPA1655DBVT 放大器的数据表中指定了以下条件下的典型 THD+N (失真+噪声): 增益= 1、 Rload = 600欧姆、Vout = 3.5V rms、频率= 1kHz、80k 测量带宽

0.0000029%、即-130dB。  这表明 THD+N 约为1uVolt。

能否详细介绍测量设置、如使用的设备、测试程序、软件算法(如果可能)? 目标是在客户实验室中重复测量。

谢谢!

此致、

马尔文