This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:削波噪声问题:建议的寄存器设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1237160/tlv320aic3120-clipping-noise-issue-recommended-register-setting

器件型号:TLV320AIC3120

大家好、

我的客户在使用 TLV320AIC3120的麦克风输入播放录制的声音时遇到噪声削波(破裂)问题。

他们考虑调整录制所需的以下寄存器设置。  

对于这些寄存器或任何其他应优化的寄存器的建议设置、有什么建议吗?

============================

表7-117. 页0/寄存器86 (0x56):AGC 控制                 1-P100

表7-118. 页0/寄存器87 (0x57):AGC 控制2-P100                  

表7-119. 页0/寄存器88 (0x58):AGC 最大增益              - P101

表7-120. 页0/寄存器89 (0x59):AGC 启动时间               - P101

表7-121. 页0/寄存器90 (0x5A):AGC 衰减时间                - P101

表7-122. 页0/寄存器91 (0x5B):AGC 噪声去抖            - P101

表7-122. 页0/寄存器91 (0x5B):AGC 噪声去抖(续)- p102

表7-123. 页0/寄存器92 (0x5C):AGC 信号去抖           - p102

表7-124. 页0/寄存器93 (0x5D):AGC 增益应用读数      - p102

 

表7-161. 页4寄存器             - P111

表7-161. 页4寄存器(续) - P112  

表7-161. 页4寄存器(续) - p113  

表7-161. 页4寄存器(续) - P114  

============================

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mago-San、

    感谢您与我们联系。

    如果削波问题是所需音频信号出现较大尖峰导致的、则可以从 AGC 功能开始。 请参阅 TLV320AIC3204/3254/3100/3110/31中关于使用 AGC、DRC 和蜂鸣发生器功能的应用手册。 动态范围压缩(DRC)是另一个有助于处理输入信号的有用功能(也在应用手册中进行了介绍)。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew-san

    很高兴见到您、我是 Iwasaki。

    感谢你的评分
    目前的问题不是噪声削波,但我想知道设置,以减少可怕的噼啪声回放声音。 因此、我想了解更多有关在寄存器4中设置"ADC 一阶 IIR 滤波器系数"的信息。 另外、SampleCode 的 AGC、DRC 和 BeepGenerator 值的采样频率为44.1kHz、但我们使用的采样频率为12kHz。 在此采样时、您能告诉我寄存器4中的"ADC 一阶 IIR 滤波器系数"设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iwasaki-san:  

    感谢您提供更多信息。 我假设在编解码器的输入端出现噼啪声。  

    有关计算滤波器系数的更多信息、请参阅以下相关文章:  

    1.  计算  IIR 和双二阶滤波器系数 的工具- COEFFICIENT-CALC 计算工具| TI.com
    2. (+) TLV320AIC3204:ADC 的一阶 IIR 滤波器系数-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    以上链接应该有助于计算中所示的系数  表7-13. ADC 一阶 IIR 滤波器系数

    关于"AGC、DRC 和 BeepGenerator 值... 对于采样频率... 12kHz"、:  

    • 这些特性的结果取决于为编解码器提供的采样率(fs)。 因此、可能不需要更改示例中的脚本、但对于12kHz 的 Fs、必须重新计算这些功能的值。  
    • 应用手册中的脚本是一个很好的起点、但需要根据应用调整具体值。  

    我希望这对您有所帮助。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!
    安德鲁